Tanja Klage kommt seit 2004 in die Siemensstadt. Damals eröffnete sie ihre Bäckerei „Tanjas Backparadies“. Seit 2012 lebt sie in dem Stadtteil und ist durch ihren Beruf eng mit der Siemensstädter Nachbarschaft verbunden. Als gebürtige Berlinerin kennt sie auch andere Kieze. Und findet: Keiner ist so wie die Siemensstadt.
Frau Klage, eine Bäckerei in der Siemensstadt: Wie kommt man dazu?
Tanja Klage:
Das war eigentlich ein komischer Zufall. Ich hatte aufgehört nach zehn Jahren, da hatte ich in Kreuzberg gearbeitet. Mein Verlobter hat damals noch Veranstaltungen und Partyservice gemacht und mit einer Firma zusammengearbeitet, die die Wohnungen hier verkauft haben. Dadurch sind wir auf die Gegend gekommen und die Leute, die damals sich die Wohnung zum Kauf angeguckt haben, die haben gesagt: „Eigentlich was hier fehlt, ist ein Bäcker“. Und so sind wir nur auf die Idee gekommen. Das war wirklich ein Zufall. Eigentlich war das nie so geplant gewesen.
Sie sind Zugezogene: Wie ist es, in der Siemensstadt anzukommen?
Tanja Klage:
Also sagen wir mal so, die ersten eineinhalb Jahre waren echt schwer. Aber wenn sie dich wirklich aufgenommen haben, dann kann auch nicht mehr… Das ist, merkt man hier, wie eine Familie – und so zu freundschaftlich, als das du jetzt sagst „Kunde und Verkäuferin“. Das ist schon ein bisschen anders hier.
Was macht denn den Unterschied aus in der Siemensstadt?
Tanja Klage:
Es ist schon sehr persönlich hier. Sehr familiär. Woanders war es sehr steif gewesen und hier: Ja das ist einfach, wenn sie einen ins Herz geschlossen haben, dann kann auch nichts mehr dazwischenkommen. Man redet viel Persönliches und ist kein bisschen stocksteif hier. Wie so eine große Familie. Viele die du schon Jahre lang kennst. Und wir gehen zum Beispiel auch abends alle mit den Hunden zusammen. Mit mehreren Leuten.
Und vom Örtlichen her: Was macht die Siemensstadt besonders?
Tanja Klage:
Das was es so ausmacht, dass wir hier so viel Grün haben. Rundum. Wir haben den Siemenspark, dann haben wir den großen Park, den Heidepark mit Badesee, den Kletterpark – du hast hier wirklich noch sehr viel Grün. Du hast einen schönen See, du hast es nicht weit zum Wald. Sicherlich gibt es auch junge Leute, die sagen „Ist uns zu ruhig“, hast du auch. Aber ich genieße es!
Wie sieht für dich hier die Zukunft aus?
Tanja Klage:
Ich wünsche mir Menschen, die hier reinpassen. Wo du sagst, dass der Zusammenhalt passt. Du siehst jetzt auch die Eltern untereinander, dass das sehr gefestigt ist, und die Kinder untereinander sehr gefestigt sind. Auch untereinander spielen und dann siehst du, der schläft da, der ist heute Nacht da gewesen… Der Zusammenhalt, den wir hier haben, ist schon sehr dolle haben. Das soll so bleiben.